This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:浪涌电流导致重启

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563055/tps2660-surge-current-cause-to-restart

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS2663

工具/软件:

尊敬的团队:

客户将 TPS2660 与超级电容器应用 3mF Cload 一起使用、因此浪涌电流将超过 OCP 可以设置的最大值、从而导致器件反复重启。

2.23A/2.21A 不够、客户在评估后需要 3A OCP(额定电流 1.5A)。

您对此类应用有何建议?  

  1. 添加软启动电路? 电阻器。
  2. 是否可以在启动状态下禁用 OCP?
  3. OCP 是否可以设置为 3A、是否超过建议值?  
  4. 或者该器件不适用于超级电容器应用? 这里还有其他选择吗?

提前感谢!

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    如果需要更高的额定电流、客户是否可以使用 TPS2663?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    TPS2660 和 TPS2663 有何差异?

    以及客户是否可以使用较低的 Rilim 来配置 OCP? 例如 3k Ω?

    谢谢!

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2663 是一款 60V/6A 器件、具有快速故障恢复功能、有助于满足标准 A 中的浪涌要求

    有关更多详细信息、请查看 TPS2663 的数据表和 EVM 用户指南。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

      我们尝试将此电子保险丝用于 48V 输出。 当我们连接一个 2.2mF 或一个 1.5A 恒流源时、我们可以找到合适的软启动电容器、使电子保险丝正常工作。 但是、当我们连接一个 2.2mF 和 1.5A 恒流源时、无法找到合适的软启动电容器来启动电子保险丝。 在这种情况下、似乎它在启动期间触发了热关断。 我怀疑即使将 TPS2660 更改为 TPS2630、我们也会遇到相同的问题。

     请提供您的建议。

    谢谢、

    Liming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉将 TPS2660 更改为 TPS2663

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liming、

    通过执行软启动、电子保险丝可从 2.2mF 开始。

    但使用 2.2mF 和 1.5A 启动电流时、功率耗散会很高、器件可以进行热关断。

    在启动期间、VDS 为高电平、功耗将很高。  

    请检查一次电阻负载、而不是 CC 负载。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

     感谢您的反馈。 我们还尝试在 48V 输出上使用 32 欧姆电阻。 这也不起作用。

     此外、您认为 TPS2663 是否可以解决该问题? 根据我的计算、似乎我们需要并联使用 2 个 TPS2663 来避免启动期间出现热问题。 有何评论?

    谢谢、

    Liming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实际应用中、负载是多少?

    是否连接了任何下游直流/直流转换器? 可使用 PG 来启用该功能。 当电子保险丝完全导通时、PG 将变为高电平。

    电子保险丝不是要在高启动电阻时导通。 一旦打开电子保险丝、您就可以连接负载。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

     什么是 PG? 在我们的应用中、我们有另一个具有恒定负载的降压转换器。 一旦该降压转换器的输入电压达到 7V、负载就没有大变化。 因此、我想说我们具有~70W 的恒定功率负载。

    谢谢、

    Liming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PG 表示电源正常。

    当 FET 得到完全增强时、电源正常信号将变为高电平、以指示可以连接负载。

    TPS2660:

    /FLT 引脚可用作 PGOOD 引脚。 解释如下。

    TPS2663:

    它具有专用的 PG 和 PGTH 引脚、可用于打开和关闭下游直流/直流转换器。 更多详细信息、请参阅数据表。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我叫 FAE Francis、已离线联系您、请帮助您根据客户系统信息再次检查计算工具结果、TPS2663 浪涌电流将超过可接受的最大值。 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我一定会在星期四之前回顾一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

     由于我们在启动期间只遇到了 TPS2660 的这个问题、因此是否可以在启动期间选择大电流限制(例如 10A)、然后在标称运行时通过切换 ILIM 引脚上的不同电流限制电阻器改回 2.3A? 我不确定这是否会影响 TPS2660 的寿命。 但通过这样做、我们可以绕过这个问题。

    谢谢、

    Liming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查一下、然后重新回到这个问题上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liming、

    这是 1.5A 的启动负载电流。

    电容充电电流可通过更高的 dVdt 电容来降低。

    正如我之前建议的、您可以使用 TPS2660 的/FLT 引脚来启用下游转换器。 这将有助于降低启动电流。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    下游转换器指的是什么? 辅助电源降压? 或转换器负载? 我认为  这里只有电容器负载。

    正如我们在内部电子邮件中讨论过的、Excel 如何查看计算工具、您能在此处了解一下吗? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经回答了。

    可以增加 DVDT 电容值。

    另请参阅应用手册以了解更多详细信息。

    在大型且未知容性负载下实现可靠启动(修订版 A)