This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:睡眠电流的适当值

Guru**** 2601885 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569384/bq34z100-r2-appropriate-value-for-sleep-current

部件号:BQ34Z100-R2
第 BQ25798 主题中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

请告诉我们在 BQ34Z100-R2 上设置睡眠电流的适当值。

当 BQ25798 电池充电器启用运输模式或关断模式时、电池线路将继续消耗几微安级的电流。

在这种情况下、建议将 BQ34Z100-R2 置于 SLEEP 模式还是 FULL_SLEEP 模式?

是否有关于在 SLEEP 模式和 FULL_SLEEP 模式下应设置的最小电流的任何规定?

例如、如果很难将睡眠电流设置为低于 100uA、请告知我们。

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要尽可能小的电源电流、则使用 FULL_SLEEP。 这将对电量监测精度产生影响(因为如果不及时唤醒电量监测计,电量监测计将有效关闭,并且会丢失任何放电或充电电流)。

    否则请使用 SLEEP。 电流阈值取决于您的应用。 我要将其设置为< C/100 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    在您的回答中、您说:“这将影响电量监测计的精度(因为如果您没有及时唤醒电量监测计,电量监测计将有效关闭,并且会丢失任何放电或充电电流)。“

    实际上、这是否意味着、即使 BQ34Z100-R2 由于自放电或其他原因而导致电池电压下降、并且 BQ34Z100-R2 处于 FULL_SLEEP 模式并且长时间处于超低电流状态(假设在仓库中存储六个月或更长时间)、剩余的电池电量也不会反映在 SOC 寄存器中?

    在这种情况下、当从 FULL_SLEEP 模式返回到 SLEEP 模式或 NORMAL 模式时、是否会​​重新获取电池电压和电流值、并将 SOC 寄存器更新为​​反映当时电压的正确值?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计必须在退出完全睡眠模式时重新建立其监测状态、因此它依赖于真正的 OCV 测量、这有时很难(即使并非无法在实际系统中实现)。 因此、它将从存在误差的电量监测状态开始、具体取决于 OCV 测量的质量。

    您可以在常规睡眠模式下避免这种情况、因为电量监测计会保留其状态信息。

    常规睡眠模式有可能随着时间的推移而丢失电荷、但电量监测计不会丢失其电量监测状态、因此误差通常更小(或可以忽略不计)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    您的回答是、我们将使用 SLEEP 模式来减少 SOC 误差。

    此致、

    Masashi