This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM706A0:Webench 问题和放大器;阐明电源轨要求

Guru**** 2605665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM706A0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570297/lm706a0-webench-issue-clarify-rail-requirements

器件型号:LM706A0


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户计划将 LM706A0 用于以下 4 个电源轨:

  1. 48->12(10A 时)
  2. 48->12(3A 时)
  3. 48->20(7A 时)
  4. 48->24(1A 时)

我们使用 Webench 按照上述要求评估此器件的电路、但对于电源轨 3 和 4、webench 消除了以下误差:

该器件是否可以用于这些电源轨?或者它是否不符合要求? 如果是、您能帮助提供与 Webench 类似的电源轨 3 和 4 的原理图吗?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 McKenna  

    请下载 https://www.ti.com/tool/download/LM70XX0-CALC、完成所有 4 个导轨的 Excel 文件、然后将其与我共享以供我查看。  

    我认为该器件可以处理#2 和4美元、但它可能无法处理#1 和#4 电源轨、具体取决于最高环境温度。 最高工作环境温度是多少?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_Meta_5F00_12V_5F00_10A.xlsm

    e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_Meta_5F00_12V_5F00_3A.xlsm

    e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_Meta_5F00_20V_5F00_8A.xlsm

    e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_Meta_5F00_24V_5F00_1A.xlsm

    您好、Eric、

    请参阅随附的文件。 实际上、与温度规格不符的情形是 12V @ 10A? 请告诉我您的想法。  

    此致、

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 McKenna  

    是的、您回答正确。 12V10A 转换器的温度可能高于 20V8A 转换器的温度、因为 48V 至 12V 降压 的效率低于 48V 至 20V 降压的效率。  

    请在 E123 单元格输入正确的最高环境温度、 并再次检查所有 4 个转换器的 G83 估算 TJ。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    他们似乎是好的,现在在电子表格上谢谢! 不确定为什么 Webench 不起作用?

    谢谢您、

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 McKenna  

    我将向 WEBENCH 团队发送一条消息。 同时、请使用快速入门计算器开始您的设计。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 McKenna  

    感谢您推广 SR WVB 设备。 如果您有任何疑问、请随时与我联系。
    如果您没有问题、则无需回答。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    另一个关于 1A 下具有 56Vnom、5Vout 的电源轨的问题。  

    使用数据表中的公式(30%纹波、400kHz 开关)、可得到 41.6uH 电感。  

    Webench 给出了 3.3uH 电感器、Excel 工作表计算器给出了 32.5uH。 您能为我提供有关上述规格的建议吗?

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 McKenna  

    您的计算正确。 我也会报告这个问题。   

    - EL