This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:三相功率应用中的 UCC28070 多电流共享

Guru**** 2609575 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573544/ucc28070-ucc28070-multiple-current-sharing-in-three-phase-power-application

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:UCC29002

工具/软件:

我正在三相电源系统中使用此方法、我正在寻找电流共享技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您是否有系统的方框图和原理图、以便我可以更好地支持您的问题? UCC29002 是我们的目标负载共享控制器。 我们提供了许多资源、可帮助您进行设计。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个三相 400Hz 转换器、为 3kW 供电、我同步使用了六个电流感应变压器。 我将使用压降电流共享控制实现被动电流共享。 有一条由三个 PFC 供电的 400V 总线。 我看到您的数据表中有一些并联的、但没有讨论电流共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    “被动电流共享“是什么意思? UCC29002 就属于这种情况吗?

    我不确定您的意思是“有一些并联、但不讨论电流共享“。 通过将这 3 个模块与具有 UCC29002 负载共享控制器的每个模块并联放置、您将在所有三个相位之间具有相等的负载。

    UCC28070 不会提及负载共享、因为这是 PFC 控制器。 下面是一些可能有助于您理解的图表。 负载共享控制器设计将独立于电源拓扑设计。

    e2e.ti.com/.../5531.UCC29002-Sharing-Blocks2.pdf

    此致、

    Jonathan Wong