This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:电池+和 BAT 引脚之间的理想二极管 lm66100(RPP 应用)

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571407/bq25616-ideal-diode-lm66100-rpp-aplication-between-battery-and-bat-pin

器件型号:BQ25616
《Thread 中讨论的其他器件: LM66100》

工具/软件:

Hallo、

我们计划使用 BQ25616 或类似器件等充电器。

RPP 中的 LM66100 理想二极管是否 可以保护该 IC 免受反极性的影响并仍然允许充电?

根据我所能看到的、BAT 上允许的最大响应为–0.3V。

lm66100 的设计恰好遵循 RPP EVM 的草图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它应该会起作用。 请根据您的应用进行测试。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你