This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:处理 USB 暂停事件时减小 VBUS 电流

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628, BQ25620, BQ25629, BQ25622, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573532/bq25611d-decreasing-vbus-current-when-handling-usb-suspend-event

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:BQ25628BQ25620、BQ25629BQ25622、

工具/软件:

你好

我们的器件使用此充电器 IC、现在需要在总线上发生 USB 挂起事件时将电流消耗降低至 2.5mA 以下、以符合 USB 标准。

但是、从充电器 IC 的数据表中可以看出、即使禁用充电、系统仍由 LDO 器件供电、这至少会从 VBUS 获取 2.3mA、进入高阻态模式也会关闭系统:

在禁用 REGN LDO 的情况下、是否仍可以通过 VBUS 为系统供电、以免增加其静态电流并避免耗尽电池电量?

即使使用最节能的模式、充电器后面的组件也会轻松超过 200 μ A 的剩余空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的 BQ2562x 系列支持的空载系统具有大约 450uA 的 IQ。 请查看 BQ25620、BQ25622、BQ25628 和 BQ25629。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你 (Mike) 好

    那么,只是为了确认 — 当 BQ25611D 的稳压器正在开关并且无法绕过稳压器时、如果不切换到电池电源、就无法实现<VBUS 2.3mA 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果未启用高阻态、则在空载时 VBUS 的输入电流为典型 2.3mA。 如果没有 REGN、转换器无法开关、并且需要最小的偏置电流。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你