This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:具有 PWM 模式的 LMR51450EVM

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450EVM, LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573782/lmr51450-lmr51450evm-with-pwm-mode

器件型号:LMR51450


工具/软件:

客户正在考虑 使用 LMR51450 并将使用 LMR51450EVM 进行评估。 是否有任何方法可以将 PWM 模式与使用  LMR51450EVM 结合使用? 由于 LMR51450SDRRR 位于 LMR51450EVM 上、这仅是 LMR51450 的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正如您提到的、安装在 EVM 上的样片是自动模式器件。 该器件将在轻负载下以 PFM 模式运行、并在较高负载下转换到 FPWM 模式。 如果客户想要固定的 FPWM 器件 、则必须将 LMR51450FNDRRR 焊接到电路板上。  

    此致、  

    Oscar Ambriz