This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:UCC14240-Q1

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573684/ucc14240-q1-ucc14240-q1

器件型号:UCC14240-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

您能让我们知道输出欠压阈值吗?? 在数据表中、情况并不是很清楚。 它说“"。“。 当 FBVDD 引脚电压低于其 UVP 阈值 VVDD_UVP_FALL 或 FBVEE 引脚电压低于其 UVP 阈值 VWEIAB_UVP_FALL“时、我在数据表中找不到参数 VVDD_UVP_FALL“。请问您说明了什么吗?

此致、

Mayur Gawle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    输出欠压保护 (UVP1、UVP2) 分别监控 FBVDD 和 FBVEE 电压。 当任一电压降至 2.5V 调节阈值的 90%以下 (第一个典型值为 2.25V)(即 UVP1 和 UVP2 是输出电压降至电阻分压器编程设置的 90%以下时。)

    VEE =(FBVDD-UV1) 的 90%=> VDD 通过 反馈电阻分压器转换为 (UV-UV1 VEE) 的 90%以下

    VEE =(FBVEE-UV2) 的 90%=> VEE 通过反馈电阻分压器转换为 (COM-UV2) 的< 90%

    请参阅第 9 页、第 24 页、第 25 页

    数据表第 9 页电气参数表显示了 UVP1 和 UVP2 的最小、典型、最大阈值和 20mV 的典型迟滞。

    实际 (VDD UVP-UVP VEE) 和 COM-UVP VEE) 输出电压将通过反馈电阻分压器增益按比例增大。

    数据表链接: UCC14240-Q1 汽车类 2.0W、24V VIN、25V VOUT、高密度、>3kVRMS 隔离式 DC/DC 模块数据表(修订版 C)

    谢谢您、

    Robert Martinez