This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:过流尖峰触发保护

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573065/tps2121-overcurrent-spike-triggers-protection

零件号:TPS2121
主题: LM3478 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们有一个输入电路、其中 CN1 是外部电源 12V 3A、CN2 是锂电池 7、6V 4000mA

TPS2121 输出 (VIN) 为整个电路板供电。 主负载是 LM3478、采用升压配置、最高为 24V 1A。

当我们启用 LM3478 时、我们可以看到一些短过流尖峰、TPS2121 会开启过流保护。 我们可以禁用过流保护吗? 有什么建议吗?

我们已经为 TPS2121 输入和输出添加了 TVS 保护  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS2121 中不提供禁用过流保护的选项。

    您能否将 RILM = 18.7kΩ 设置为高电平 和/或增加  LM3478 并再次进行测试