This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:有关为应用选择 LED 驱动器和元件的信息

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92638-Q1, TPS92638EVM, DRV5056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571875/tps92638-q1-regarding-selection-of-the-led-driver-and-components-for-the-application

器件型号:TPS92638-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92638EVMDRV5056

工具/软件:

尊敬的先生:  

我是 Vishaal、担任硬件工程师。 我们计划使用  TPS92638-Q1 在我们的汽车应用中、主要工作是 6 个 LED、每个 LED 将连接 6 个通道(每个通道 1 个 LED)、而 LED 将根据磁传感器亮起/熄灭。 对于车内照明、我们计划使用由磁传感器控制的 PWM。 因为我们不使用 REFHI 引脚、因此我们计划用 A 将其拉低 100k Ω STOP 引脚上的电阻。  数据表中为我们计划使用的输出电流 11mA 计算了基准电阻值 22k Ω 具有 1%容差的电阻器 R (REF) 以及我们计划使用 A 接地的未使用 PWM 100k Ω 电阻器。 请尽快确认、以便我们开始设计。

谢谢、  

Vishaal S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishaal、

    可接受 STOP 引脚的 100k Ω 下拉电阻器。

    22k 欧姆将产生 11.11mA 的输出电流、因此该计算是正确的。

    可接受用于未使用 PWM 引脚的 100K Ω 下拉电阻器。

    如果您有任何问题、请告诉我

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:  

    感谢您的快速响应和支持。 此外、对于 TEMP 引脚 我们已经计算了 IC 将达到的温度 ( 100 摄氏度 )、并在评估板中指示连接 100pF 分解为原理图、但包含 BOM 0.1uF 也就是 100000pF R9 我们计划使用 100k Ω 拉低电阻。 对于也是如此 C1 0.1uF 所需的时间 0.01 μ F 。 请确认要用于的值 评估板  TPS92638EVM 中的电容器 — C4、C1 和 R9 。  

    谢谢您、  

    Vishaal S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishaal、

    我认为 EVM 中的 C4 仅用于帮助实现 TEMP 引脚和电位器两端的去耦噪声。 如果要获得连接下拉电阻器或分压器的静态电压、则不必执行此操作。  

    C1 还用于尽可能降低输入噪声。 我建议为该值使用 0.1uF。

    我可以获取有关 TEMP 引脚的更多信息吗? 折返温度的目标是否为 100 摄氏度?  一个 100k Ω 电阻器可以工作、但这会将 T (th) 移至大约 115°C、然后 50%的输出限制将是 135°C。 请参阅图、了解下拉电阻如何改变 T (th)。

    这是另一个使用 TPS92638-Q1 作为参考的 TI 设计。  https://www.ti.com/tool/TIDA-01007

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您清除上述疑问。  我们不需要 PWM 调光。 因此、我们计划将 PWM 通道输入引脚连接到电池电压 VIN 线本身。 所以我们的查询是:- 在我们的 电池电压范围为 8V 至 16V 的情况下、当电池电压从 16V 开始下降到 8V 时、是否会进行任何调光?  

    我们必须启用/关闭 LED 驱动器 IC TPS92638-Q1  根据磁传感器输出来调整。 我们计划使用 DRV5056A1 由于其电压输出在 0 磁场下为 0.6V、适合 LED 驱动器 EN 引脚的 ViL 电平、为 0.7V。 不过、这种情况 DRV5056 是单极、因此您可以推荐任何一种 双极磁传感器 输出与 LED 驱动器 EN 引脚的逻辑低电平(最大 0.7V)和高电平(最小 2V)兼容  TPS92638-Q1。

    谢谢、  

    Vishaal S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishaal、

    只要输入电压大于 LED 的正向电压和器件两端的压降电压、就不应发生调光。 35mA 处的压降电压通常为 0.28V、最大值为 0.45V。 只要 LED 的正向电压低于 7.55V、就不应进行调光。

    我不是 TI 磁传感器方面的专家、因此我不知道最适合您的应用的器件。 请以磁传感器为主题创建新主题、以联系专家。  

    以下是 TI 的双极霍尔效应传感器列表: https://www.ti.com/product-category/sensors/magnetic/linear-hall-effect/products.html#1241=Bipolar%3BRatiometric%20bipolar&sort=1241;desc&

    以下是 TI 的全极霍尔效应锁存器列表: https://www.ti.com/product-category/sensors/magnetic/hall-effect-latches-switches/products.html#1241=Omnipolar%20switch&

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:  

    我们的 LED 正向电压约为 3V、我们连接 6 个 LED、与电池电压并联、电压在 8V 至 16V 之间变化。 正如我从上述评论中了解的那样、我希望对于该规格、LED 驱动器能够在不进行调光的情况下正常工作。  

    谢谢、  

    Vishaal S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishaal、

    是的。 不应进行调光。

    此致、

    Nicholas Alexander