This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC34141-Q1:电路检查

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC34141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573642/ucc34141-q1-circuit-check

器件型号:UCC34141-Q1


工具/软件:

您好、专家! 我是 Yoyo。

我的客户 Delta 有关于 UCC34141-Q1 的三个问题  

由于 ENA 引脚为高电平有效、因此如果我不需要 VIN UVLO 功能、是否可以将其保留在无需外部元件的情况下?

2. PG 引脚低电平有效,该引脚是否也可以省略外部组件? 或者我应该考虑使用 UCC34141A-Q1 而是?

目前我需要简化电路、这两个功能对于我的设计并不重要。 我是否必须从 VIN 分压器获得 Vbias 来驱动这两个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ENA 信号需要为高电平才能启用 UCC34141-Q1。 它可以来自专用的 Vbias 或 Vin 分压器。

    如果系统中不需要/不使用 PG 信号、您可以将其保持开路状态。