This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25814:上拉控制 I/O、I2C 和 ADCINx 至 VIN_3V3 或 LDO_3V3

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25814EVM, TPS25814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572601/tps25814-pull-up-control-i-os-i2c-and-adcinx-to-vin_3v3-or-ldo_3v3

器件型号:TPS25814


工具/软件:

嗨团队、我期待在即将推出的设计中实现 TPS25814、并且想知道为了方便布线、控制 I/O(EN、CTL、FAULT#、POL#等)、I2C 引脚和 ADCINx 引脚是否有任何原因无法连接到 VIN_3V3 电源轨? TPS25814EVM 显示其连接到 LDO_3V3 的输出端、但据我在数据表中看到的、只有 ADCINx 引脚明确表示拉至 LDO_3V3 输出。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是一个电源时序问题。 当 LDO3V3 上电时、这意味着器件已启动、但 VIN3V3 上电时、器件仍可以处于引导阶段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 这证实了我的怀疑,这是因为次序的原因。 如果这些引脚中的任何一个在器件仍上电之前施加了电压、是否会导致问题? 我在数据表中没有发现这方面的内容? 我只会问、因为我会将其中几个输出连接到需要避免输入悬空的其他器件、所以我希望将它们连接到 VIN_3V3 电源轨。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设这些引脚连接到 EC 以进行故障检测、并且 EC 在 TPS25814 完全上电(VIN3V3 在 LDO3V3 上电之前上电)之前上电并运行、则 VIN3V3 可能会最初将一些高电平有效信号拉高、并报告器件的错误状态