This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:内部 RCB 块说明

Guru**** 2796815 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7301, TPS25948, LM7310, TPS22916, LM73100EVM, TPS22916EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567930/tps22916-internal-rcb-block-clarification

器件型号:TPS22916
主题中讨论的其他器件:TPS25948LM7310、LM7301、 LM73100EVM

工具/软件:

尊敬的专家:

客户正在针对以下测试设置评估 LM7310、TPS25948 和 TPS22916CN、从而为负载提供低 RDS 并联路径:

他们测试了 LM7301 和 TPS25948、它们运行良好、但与 TPS22916CN 或其他负载开关一起、发现了输入电压不放电的问题:

使用理想二极管、客户看到输入电压几乎立即放电:

您是否可以帮助进一步说明负载开关的内部 RCB 块如何工作? 他们还尝试提供输入使能电阻分压器以提供一些放电路径、但它仍然无法放电。

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    您能分享一下原理图吗?

    LM7301 具有 UVLO 电阻梯、有助于 VIN 放电。

    TPS22916 是否有类似的事情?

    FET 断开后、输入没有放电路径。  

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    客户尚未起草相关的原理图、但您可以想象、从下面的方框图中、我们将 LM73100EVM 和 TPS22916EVM 放置在“理想二极管/负载开关“块上。  

    为了创建类似的测试条件、我在 TPS22916 的使能端添加了一个电阻分压器网络、如下所示:

    组合电阻约为~10k、输入电压约为 4.8V。 不过、即使在这种情况下、即使 LM73100EVM 上的输入电阻网络远大于此值、输入也不会放电。

    如果 UVLO 路径是 LM73100EVM 上的唯一放电路径、我想我们应该会看到 TPS22916EVM +电阻分压器具有类似的行为、但我仍然看到输入电压挂起高电平、这使我认为如果有任何东西从内部 RCB 块将输入轨拉高。

    另一个说明:

    1. 当热拔出 PSU 时、有一条通过理想二极管/负载开关的传导路径、这可能是 VIN 保持高电平的原因、即使在拔出 PSU 时也是如此。 在这种情况下、为什么理想二极管能够对输入路径进行放电?
    2. 如果输入电阻器用于为理想二极管提供输入放电路径、为什么即使我提供了输入电阻分压器、负载开关也不能以相同的方式工作?

    如果您需要更多信息或有任何不清楚的地方、请告诉我。

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    后续视频。

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 McKenna、

    TPS22916 中的反向电流阻断基于比较器方案、在该方案中、 反向电流阈值 (IRCB) 必须超过该阈值才能触发 RCB 并切断路径。

    对于 LM7310 和 TPS25948 器件、我们可使用线性 ORing 方案来模拟更理想的二极管行为。 因此您 会看到这些器件之间存在不同的行为

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    感谢您对此进行解释。  

    这对于 TPS22916 来说是有意义的。 一旦电流限制 I_RCB、我就看到它阻止了电流。

    您能否向我们详细说明 LM7310 和 TPS25948 的线性 ORing 方案如何跟踪反向电流? 我在任何地方都找不到太多的解释。

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 McKenna、

    随着负载电流的降低、LM7310 将 BFET 调节为 16.4mV 的正向调节电压、这意味着器件的有效 Ron 变得更高。 例如、电流 10mA 时、Ron = 16.4mV/Ron = 10mA 1.6 Ω。 在这种情况下、需要触发 RCB = 29.3mV/1.6 欧姆= 18.3mA 所需的反向电流、其中如所示

    TPS22916 需要 500mA 电流反向流动以触发 RCB