This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:如何使用 BQ-Evaluation 软件关闭 PF

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573533/bq30z554-r1-how-to-switch-off-the-pf-with-the-bq-evaluation-software

器件型号:BQ30Z554-R1
主题:BQ30Z55 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的先生或女士:
我有两个电池由于长时间存放而深度放电。 这些电池和新电池一样好、并且已经对外充电。  
已安装 BQ30Z55 芯片、该芯片现在有 PF 错误。 我已经可以使用评估软件访问芯片并通过 SMB 读取数据。  
是否有可以用来重置 PF 位的指南?

非常感谢您的帮助。
此致、Karsten Wesser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指 VIA.SBS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须解封、完全访问电量计、然后重新刷写固件和配置。