This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:电感器选择

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51420, LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568422/lmr51430-inductor-selection

器件型号:LMR51430
主题中讨论的其他器件:LMR51420

工具/软件:

尊敬的团队:

我想使用 LMR51420Y/LMR51430Y 开关稳压器 IC 设计一个具有 2A/3A 输出电流能力的电路板(直接替代设计,仅更改开关稳压器,电感器和无源器件以创建 3.3V 2A/3A、5V 2A/3A 和 12V 2A/3A 电源模块)。 VIN 范围为 15V ~ 36V。

请参阅 LMR51420 数据表的下表、

来自 LMR51430 数据表的表、

我想了解是否可以降低所有电感值(例如,对 LMR51430Y 使用以下值)、以创建直接替换 LMR51420Y 的设计、

对于 3.3V 输出、使用 3.3uH 电感器

对于 5V 输出、使用 4.7uH 电感器和

对于 12V 输出、使用 8.2uH 电感器。

保持其余组件与表格数据相同。

请让我知道同样的情况。  

注意: 由于 TI Webench 存在一些技术问题、无法对 LMR51430Y IC 设计进行仿真。  

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您可以将这些值用于两种设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我有一个后续问题。 相同的 8.2uH 电感器是否可用于 3.3V 和 5V? 需要进行哪些权衡、是否可以使用同一个电感器来支持多个电压输出?
    这会将我的 BOM 型号从 6 个减少到 2 个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    5V 和 3.3V 电源电压下、可以使用 3.3uH 或 4.7uH 而不是 8.2uH

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    那么、12V 电压下为 8.2uH、5V 和 3V3 电压下为 4.7uH? 4.7uH 是否适用于 12V?

    1.1MHz 转换器支持的最大输出电容是多少? 44 μ F 足够吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在 12V 电压下、我会坚持使用 8.2uH

    44 μ F 应该没问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 8.2uH 电感器时是否可以提供 24V 电压? 或者我是否应该将其增加到 10 μ H?
    另外、如果是这样、我是否也可以使用 10uH 电感器获得 12V 电压?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    10 μ H 就可以使用了。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子。

    如果您需要更多帮助、请打开新帖子。

    谢谢