This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:损坏原因

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573237/ucc27624-reason-for-damage

器件型号:UCC27624


工具/软件:

大家好!

我对 UCC27624 有疑问。

我注意到上电时 VDD 引脚附近有烟雾。 VDD= 24V。
这种损害是否有任何原因?

OUTA 引脚的连接未知、因此我们当前正在检查中。

OUTA 打开时未出现损坏。

我怀疑损坏的原因是、当外部 MOSFET 的漏源电压突然变化时、电流通过栅漏电容 (CGD) 从 OUT 流向 VDD。
我认为这是造成损害的原因、但您认为什么? 您能否告诉我过去是否发生过任何损坏的情况?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    您能提供原理图、以便我检查驱动器配置、还能告诉我开关频率、VIN 级别和 FET 的器件型号等系统状况吗? 获得这些项目后、我可以更好地确定 问题的可能原因。

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annabelle:

    感谢您的支持。
    原理图是机密的、因此我想以私人消息的形式将其发送给您。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    我将关闭此主题并将其移至电子邮件。  

    谢谢、

    Annabelle