This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:无引导、无 COM、无 PBI 电压

Guru**** 2644585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, EV2400, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573045/bq40z50-r2-no-boot-no-com-no-pbi-voltage

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ24725

工具/软件:

您好:

我使用 BQ40Z50-R2 设计了 PCB、此器件看起来保持关断模式(或无电)。

- nPRES 引脚接地

- Vbat(从电池顶层通过二极管)= 14V

- Vcc(从电池顶层通过 MODFET 体二极管+ 100 Ω R)  = 13.8V

- PBI = 0 伏

显然、MOSFET 已关闭、bqstudio 无法识别芯片。

PCB 非常干净、焊料干净、已经检查了 2 次器件引脚排列... 我不知道该怎么办,也不知道该怎么办。

使用较旧的 TI 电量监测计时、有一个程序来启动器件(使用热敏电阻输入端的按钮)。 我没有在 40Z50 上找到类似的东西、它是否应该在电池插电后立即启动?

任何想法都会帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    PACK 引脚上目前的电压是多少? 您可能需要向该引脚施加电压(2.2V 或更高)以将其唤醒。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    没错、PACK 引脚上的电压为 0V。 当强制其达到电池电压时、我现在在 PBI 引脚上有一个电压。 但器件仍然不会对 BQstudio 做出响应。

    我使用的是:

    - Win 10.

    - EV2400 v0.32

    - BQstudio 1.3.128

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、40Z50 正在响应、但仅响应简单的 SMB 数据包。

    我将在“advanced comm SMB“模式下使用 BQstudio。 读取 40Z50 寄存器通常返回 0x17 0x17。 使用示波器进行验证。

    我 的 PCB 上还有 BQ24725 智能充电器。 在解决问题时、我得到了奇怪的回答:

    -电流= 0(未配置为正常)

    -电压= 0(未配置为正常)

    -报警= 1F FF

    -模式= F9 12

    -状态= 01 FF

    - specinfo =  1F FF

    所有 4 个最后的寄存器数据都看起来错误且超出规格。

    例如、从 40Z50 @ 0x16 读取电压 — 命令 0x09 返回 0x17 0x17:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解析、器件处于 ROM 模式。 以命令 0x08 退出。