This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:在独立运行模式下、充电会在输入电压低于 11V 时停止

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25798EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573154/bq25798-charging-stops-with-input-voltage-below-11v-in-stand-alone-operation

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:

大家好、我正在 独立运行中使用 BQ25798 作为 MPPT 器件、为 3 节串联电池充电。 系统没有主机 IC、因此我使用的是 IC 的自动模式

系统只有一个输入、我们在测试时发现、如果供电电压低于 11V、充电会停止。

我在数据表中找不到提到此电压电平的地方。

完成下面的示意图,所有的想法都很高兴收到!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    输入电压是多少?

    从数据表中:

    “在 POR 序列中、在 D+/D-检测之后、充电器会在转换器开始开关之前在没有任何负载电流(无负载情况下的 VBUS、VBUS0)的情况下启动 VBUS 引脚电压上的 ADC 读数。 默认的 VINDPM 阈值设置为 VBUS0 - 1.4V (VBUS0 >= 7V) 或 VBUS0 - 0.7V (VBUS0 < 7V)。“

    此外、默认情况下不启用 MPPT、需要主机控制器。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    我们不使用 USB 电源,而是使用交流电源 — 在电源高于 11V 之前、该器件不会开始充电、如果电压降至此值以下、则不会继续充电。

    已注意到默认情况下未启用 MPPT、谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    这种交流电源是否正在进行整流? 交流电源的电压值是多少?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    是的,电源将由一个壁挂式适配器提供(重新读过以上,这是不明显的!),但系统设计为具有多电压能力。 我们已经测试了工作台电源的电压范围。 理想情况下、系统需要在 8V 至 18V 之间运行并充电。

    谢谢、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我看到了。 我误解了你的意思。 无论电源如何、都会发生 D+/D-检测和 VINDPM 设置。 如果启动时电源电压约为 12V、那么我认为这可能是导致器件在 11V 电压下停止充电的原因。

    您似乎无法读取寄存器以进行确认。 您可以尝试以较低的电压启动器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们已经尝试过这种方法、在任何情况下、无论是冷启动还是热启动(即连接或不连接电池)、在电压高于 11V 之前、它都不会开始充电。 是的 — 我们没有发出 I2C、因此无法读取此实现中的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不访问寄存器、这可能很难进行调试。 您是否也有 BQ25798EVM、还是只在电路板上有 IC 和所示的原理图?

    发生这种情况时、STAT 引脚的行为是什么? 您是否能够在转换到低于 11V 时查看 SW1、SW2、SYS 和 VBUS 节点波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有 EVM、只有具有上述内容的 PCB。 STAT 引脚保持有效(LED 导通)、直到略低于电压的部分停止拉取电流、但可能只有 50mV、而变为不工作状态。 我再使用该器件时、还能够从星期三的上述引脚进行布线。 我之前已经检查了 VBUS 和 BATT 波形(而不是 SYS)、它们的行为符合我的预期:在我将工作台电源设置为的任何电压下、VBUS 是一条基本平坦的直流线路(开关产生的纹波非常小,没有显著的纹波)、BATT 仅反映电芯电压、无论是静止状态还是充电期间出现轻微变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    在原理图中、SDRV 电容器必须连接到 GND 而不是 BAT。  我认为这不是您的主要问题、但可能会导致充电电流低于预期。

    我认为 Michael 的评估可能是正确的。  如果您的电源具有高输出阻抗、则充电器在上电时读取其空载电压、然后将 VINDPM 设置得过高。  当充电器尝试拉取电流源时、其输出电压会下降、转换器停止开关。  

    遗憾的是、如果没有用于读取状态和故障寄存器的 I2C、我们就无法确定充电器所处的状态。

    我建议订购 USB2ANY 盒和 BQ25798EVM。  您可以将 BQ25798EVM 连接到输入源。  如果出现相同的问题、则可以使用 USB2ANY 通信盒和 PC 通过 https://www.ti.com/tool/TI-CHARGER-GUI 与 BQ25798 进行通信

    此致、

    Jeff