This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HCS08-Q1:在无电容充电情况下设置的浪涌电流

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573689/tps2hcs08-q1-inrush-current-set-in-case-of-no-capacitive-charging

器件型号:TPS2HCS08-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否澄清无电容充电情况下的浪涌电流设置。 我对 数据表感到困惑:

在这种情况下、IOCP 应在 10A 至 55A 范围内设置限制。 因此、要设置的参数不是 INRUSH_LIMIT_CHx [3:0]、其范围只有 1.6A 至 12A。

您能否说明一下哪一个是正确的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AIT GHRIB:

    该表是正确的。 如果 CAP_CHRG_CHx 位为 00、则 INRUSH_LIMIT_CHx 位定义从 10A 到 55A 的立即关断值。 如果 CAP_CHRG_CHx 位为 10、则 INRUSH_LIMIT_CHx 位定义 1.6A 至 12A 的恒定电流限值。

    有关更多信息、请参阅数据表中的表 8-27。

    谢谢、

    Patrick