This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R050:需要 VNEG 电流与开关频率间的关系图

Guru**** 2815125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573263/lmg3522r050-need-vneg-current-vs-switching-frequency-graph

部件号:LMG3522R050


工具/软件:

请分享 VNEG 电流与开关频率的关系图、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    使用另一个线程中的相同公式:

    IVDD = Ivd +Fsw*k + Igate*D

    对于 LMG3522、Igate ~ 0。

    K =(IVDD-Ivddq)/fsw

    根据数据表值、可以计算出 k。

    然后、可以创建 Vdd 与 FSW 曲线。

    得到该值后、VDD 电流与频率间的关系。 大约 90%的栅极驱动功率从 VNEG 轨消耗。 所以、VNEG 降压/升压的效率约为 70%。 因此、可以通过 P_NEG = P_VDD* 0.9*0.75 将 VDD 轨的功耗转换为 VNEG 轨的功耗。 然后、将 P_NEG 除以 14V 以获得电流。

    要回答您的问题、由于所有栅极驱动电荷都来自该电源轨、因此电流与频率成正比。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享此信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享信息。 我还有三个问题:

    1. 如果我仅为 VDD 供电、而 VNEG 在内部连接、如何测量 VNEG 上的电流?

    2. 如果我为 VNEG 提供外部负电压、如何计算流过 VNEG 的电流?

    3. 在这种情况下、MOSFET 的散热焊盘充当源极、对吧? 所有电源是否可以从外部连接? 如果它已连接、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果只为 VDD 供电且 VNEG 在内部连接、如何测量 VNEG 上的电流?

    在这种情况下、VDD 工作电流将是 Vneg 电流。  

    如果我为 VNEG 提供外部负电压、如何计算流经 VNEG 的电流?

    他们需要移除降压/升压电感器并从外部提供–14.5 电流、并且可以测量来自电源的电流

    VNEG 在内部生成、无需提供外部电压或电源。

    在这种情况下、MOSFET 的散热焊盘充当源极、对吧? 所有电源是否可以从外部连接? 如果它已连接、将会发生什么?

    是的、散热焊盘的作用始终类似于源、因为它在内部连接到源。

    希望这些内容有所帮助。

    此致、

    Pratik A.