This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:Webench 反激在使用标准变压器时用处不大?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572403/lm5155-webench-flyback-useless-w-standard-transformers

器件型号:LM5155


工具/软件:

您好:

我想使用 Webench 并采用 LM5155 设计隔离型反激式转换器。 但是、当尝试选择现成的变压器时、计算就会消失。 我的应用使用内部偏置电源、不需要辅助绕组或定制磁性元件。 因此、除非我遗漏了一些东西、否则 LM5155 反激式稳压器大多没有用、除非您想完全使用设计人员最初规定的自定义绕组?

获得与内部 LDO 配合使用的 Webench 型号有多难?

或者、是否可以通过某种方法手动调节三绕组的“定制“变压器、以模拟具有偏置电源的标准变压器的性能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    感谢您的联系。 对于 Webench 相关问题、我会将此主题分配给 Webench 团队。  

    如需使用 LM5155 设计隔离型反激式器件、我还建议使用该器件的快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/download/SNVC240 

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您发送编修。 但是、要获得具有内部 LDO 的 WEBENCH 模型型号、我们需要从相应的 BU 获取请求。  对 WEBENCH 模型进行的任何修改都需要获得产品专家的批准。 不过、如果您需要器件应用电路方面的任何支持、我们的产品专家可以随时帮您解决问题。

    此致

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您有一定的尊重权、但请向 LM5155 产品所有者提出此请求。 该工具将是数量级更有用的每个人与*ANY*增加了灵活性的变压器。 对于双绕组设计、即使是具有辅助绕组的定制绕组变压器的用户也可以使用该工具。 实际上、他们是唯一可以使用该工具的客户。

    目前、我正在尝试使用它来调整我的补偿网络、对于该电子表格几乎没有帮助。 这不是真正的事情,它将是很方便的工作在这里。 相信大家可以理解。

    当您提交或与产品专家讨论此问题时、请告知我。 我将热切地等待你的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    当然,我们理解您的观点。 我们将与产品专家核实此信息、并在收到回复后立即回复您提供更新。  

    此致、

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我们正在  WEBENCH 上为器件添加标准变压器支持、完成后、我们将为您提供更新。 暂定在下一次 WEBENCH 发布之前(月底)。

    此致

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaheen,

    这是个好消息!! 感谢您的出色工作、非常感谢您听到我的声音。