This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:技术问题报告–MC34063A 过热和负载故障

Guru**** 2611855 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525864/mc34063a-technical-issue-report-mc34063a-overheating-and-failure-under-load

部件号:MC34063A


工具/软件:

  1. 组件信息
  • 部件号:MC34063A
  • 批处理代码:[OADX9, PKSOA, PYRRA]
  1. 应用程序详细信息
  • 应用类型:降压转换器
  • 输入电压 (Vin):36V 直流
  • 输出电压 (Vout):5V 直流
  • 负载电流:510mA(连续)
  • 外部元件:
    • 电感器:220uH
    • 二极管:Vishay、SS34-E3/57T
  1. 问题描述
    我们发现 MC34063A IC 在上述条件下运行时经常出现故障。 当施加大约 510mA 的连续负载时、IC 会变得过热、最终会损坏(烧毁)。 这种情况在多个装置中反复发生。
  2. 观察结果
  • 在持续负载高于 500mA 的情况下、故障始终如一。
  • 在运行过程中、IC 温度迅速上升。
  • 在某些情况下可以看到刻录标记。
  • 在输入/输出线路上未观察到明显的电压尖峰或瞬变。
  • 输入电压在 36V 时保持稳定。

我们恳请您支持尽早调查此问题、因为这会影响我们的生产稳定性。

期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Devaraj Kannan、

    我假设您使用的电路与此电路类似: https://www.ti.com/document-viewer/MC34063A/datasheet#application_and_implementation/SLLS6364793

    这是正确的吗?

    如果是、请测量引脚 2 至引脚 4 的电压并放大低电平。 我对所用二极管的正向电压感兴趣、而器件温度缓慢升高。 请使用加热但未损坏的设备之一。

    此外、请分享批号。 这是包含卷带的批号后面纸箱上的数字。 这是用于指示批次的 10 位数字。
    我不知道您的批号是什么意思。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复和指导。

    是的、我们使用的电路与 TI 数据表中提供的电路类似

    1. 故障装置上的输出电压

    在发生热故障的器件中、我们观察了 输出电压约为 4.6V 、  

    1. 批号: RL91081L02、我们现在明白、我们之前所说的是 批号 在 IC 主体上发现的标记、请参阅图片
    2. 原理图和布局

    我们附上了 电路原理图 我们用于供您参考。 请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Devaraj Kannan、

    您在图片中显示的设备的顶部标记是第二行和第三行、因此是:47MADX9  
    右下角的圆圈为引脚 1 标记。
    您只显示一张图片、但上面提到了 3 个批次。 您还有其他 2 个批次的图片吗?

    请测量引脚 2 至引脚 4 的电压并放大低电平。 我对所用二极管的正向电压感兴趣、而器件温度缓慢升高。 请使用加热但未损坏的设备之一。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    请在下面找到引脚 2 和 4 之间的波形测量值。 我们没有其他 2 个批次的图片。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devaraj:

    您能不能测量我们真正能够看到开关波形的方式?  

    请测量引脚 2 至引脚 4 的电压并放大低电平。 我对所用二极管的正向电压感兴趣、而器件温度缓慢升高。 请使用加热但未损坏的设备之一。

    我看不到该引脚具有如此宽的时间/格式时的低电平。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte、

    根据要求、我们已捕获了 开关波形 介于之间 引脚 2 和引脚 4 放大时间/div 设置 目的是清楚地显示低级细节。

    请查看随附的示波器屏幕截图:

    • 低级区域 对应于 二极管正向电压

    • 观察到的频率大致相同 28.35kHz

    • 低电平电压近似为 180mV (如测量光标所示)、和 开关振幅 面积 17.4V 、带有 峰峰值为 25.6V

    此测量来自 A 器件升温但仍可正常运行  符合您的指导。

    请查看随附的波形、并告知我们是否需要进一步的详细信息或额外的测量。

    感谢您的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devaraj:

    非常感谢您的测量。 结果令人遗憾、并不是决定性的。

    您认为您可以测量流经电感器的电流和流经二极管的电流吗? 最好是 MC34063A 已经过热但没有损坏。

    另一项测试是使用正向电压较低的肖特基二极管、并检查加热器件的行为是否随正向电压降低而变化。

    还请检查故障器件上的计时电容器引脚电压。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的反馈。

    我们已对在负载下加热但尚未失败的装置执行所需的电流测量。

    测量值(器件很热,但可以运行):

    • 电感器电流(平均): ≈ó n 180mA
    • 二极管电流(平均): ≈ó n 138mA

    注意:在此特定测试期间、设备大约失败 25 秒 并且完全无法正常工作(烧焦)。

    关于肖特基二极管测试:
    我们将无法执行此测试、因为肖特基二极管不适合我们的应用要求。

    故障单元上的定时电容器引脚电压:
    我们测量的近似值 653mV 引脚上放置一个串联的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devaraj:

    您原理图中显示的二极管是肖特基二极管。 为什么提到肖特基二极管不适合您的应用?

    您能否分享故障器件的卷带包装上的标签图片?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您在原理图中显示的二极管是肖特基二极管。 为什么提到肖特基二极管不适合您的应用?

    我们以前的意思是我们不能 切换到不同的肖特基二极管 对于该测试、因为当前使用的测试是专为满足我们应用的电气和环境要求而选择的。 使用不同的二极管类型或规格不适合我们的设计限制。

    当前使用的肖特基二极管为 Vishay SS34-E3/57T 。 从那以后、此器件就在我们的设计中 2010. 、并且在最近的故障发生之前、相同的设计一直在连续使用、没有出现任何问题。 这不是一个新的设计。

    我们尝试获取问题批次的卷带照片、但这些照片当前不可用。 但 SO# T05260015 是这些 IC 的 SO 编号。 之前、我们分享了 IC (47MADX9) 的项目标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devaraj:

    当 IC 很热时、您能否检查通过 R140 的电流? 您也可以检查 R140 上的电压。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据要求、我们测量了两端的电流/电压 R140 当 IC 处于高温状态时:

    • R140 上的电压: 22mV

    • 计算出的流经 R140 的电流: ~ó n 35.5mA

    如果您希望我们在不同条件下进行进一步的测量、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devaraj:

    抱歉、我是指使用示波器测量波形。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    根据要求、请查看波形下方、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devaraj:

    该波形没有帮助。 请使用大约 10us/div 的水平刻度。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    根据要求找到随附的波形、希望此波形符合您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devaraj:

    我无法理解该波形。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的反馈。 我们希望确保我们按照您的需要准确捕获波形。 您能否澄清以下几点、以便我们可以相应地重复测量:

    1. 您希望我们捕获的具体引脚对引脚测量结果,我们已经捕获了电阻器 (R140) 输出引脚和接地之间的波形。
    2. 您建议的电压标度和的水平标度 10µs
    3. 是要查看多个开关周期还是放大单个周期。

    在获得您的指导后、我们将重新测量并分享校正后的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devaraj:

    1.请测量 R140 两端的电压。 R140 的两个端子。 将探头 GND 连接到“+34VF"。“。

    3.请从几个周期开始。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    请测量 R140 两端的电压。 R140 的两个端子。 将探头 GND 连接到“+34V

    2025 年 9 月 5 日分享给您的之前测得的波形仅根据您的说明而定。 探头连接到“+34VF"和“和接地端。 测量标度是  10µs

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devaraj:

    感谢您的耐心。 首先、上面提到过、批次跟踪代码暂时不可用。 您现在是否可以获得批次追踪代码、或者可以向我发送纸箱上贴纸的图片?

    根据上面显示的示波器图:示波器图片是使用 50 欧姆探头并具有带宽限制的、这是正确的吗? 您显示的测量结果看起来像噪声、不像我们在电流检测电阻 R140 上预期的信号。 您能否检查是否可以重新进行此测量? 结果应该是一个与电感器中的电流类似的三角波形。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devaraj:

    此外、如果您认为 MC34063A 存在问题、您可以向购买部件的公司启动标准退货流程。

    此致、
    Brigitte