This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:MC34063A

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572600/mc34063a-mc34063a

部件号:MC34063A


工具/软件:

在常规生产电子板(十年的综合设计)期间、我们 在以降压配置启动 MC34063A 稳压器时遇到了振荡器和调节问题。

该电路包含 220uF 输入电容器、470uF 输出电  容器、100uH 电感(带 SS16 肖特基二极管)、470pF 时序电容器和 0.25 Ω 短路检测电阻器。 该调节器将 24V 直流转换为 5V 直流。 负载几乎为无 (微处理器最初未编程,所有板最初都无法正常工作)。

在上一个生产批次中、我们出现了一些故障。 该问题似乎与特定批次(标记为“M34063A TI51M AEL3“)有关、即来自其他批次的调节器 正常。

通过分析我们发现的故障、我们发现问题是在 上电时振荡器关断 20ms(取决于电源电流限制)且开关导通、在此期间、输出(和输入)电压上升 至高达 12V、然后振荡器启动、开关最终断开、二极管对电感电流放电、以便电压缓慢降至 5V、最后开始正确的调节。

已验证并更换所有无源组件、但未成功。
将稳压器替换为 另一批振荡器立即启动、并且调节没有初始过压。

奇怪的是,同样的问题可以解决,也可以用 Fairchild 的另一个“相同“SS16 二极管替换 Vishay 的二极管 SS16。

有人经历过类似的行为吗? 有人能解释 启动时的这个振荡器延迟(开关闭合)吗?
还有人能解释输出肖特基二极管对振荡器启动的影响吗?

随附的图像有无问题(有无过电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    这两张图片有什么不同? 即 IC、 您能否与其他差异分享测量结果?

    您是否有工作和故障 MC34063A 的批次追踪代码? 它写在卷盘周围的纸箱上。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两张图片都有相同的失败 IC — 标记为 “TI51M  AEL3“。

    第二张图片是使用 不同的 SS16 二极管;无论如何、启动行为类似于用良好的二极管(标记为“TI43N A9N8“)替换 IC、而不是用二极管代替。

    工作 IC 的批次跟踪代码为 4047229WDH。 IC 失败我不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    感谢您发送编修。 二极管的正向电压是否可能不同?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishay 和 Fairchild 的 SS16 二极管的规格当然是相同的。
    在实践中、两个二极管在每个参数上当然可能略有不同。

    无论如何、我想知道二极管如何以任何方式影响 IC 的振荡器启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    到目前为止、我不知道为什么二极管会产生这种影响。 您能否在器件启动时测量从开关引脚到 GND 的二极管上的电压? 请放大、以便可以观察到单个开关脉冲。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上开关时二极管电压的图像(放大图)、即开关电压(与前面几张图中相同的紫色迹线) 。

    压降非常相似:SS16 二极管故障时启动电压约为–0.4V(略小)、而 SS16 二极管工作时启动电压约为–0.5V(稍高)(当然,二极管阴极电压相对于阳极接地为负)。

    故障情况(振荡器启动缓慢和过压):

    工作情况(快速振荡器启动和无过压) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    工作二极管的正向电压似乎更依赖于正向电流、而故障情况下的正向电压则更加恒定。

    但我可以看到 TCAP 电压具有高过冲。 您会启动质量故障分析案例吗? 如果您直接通过 TI 订购、请使用此链接: 客户故障分析|其他信息|德州仪器 TI.com

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过冲似乎 与电流限制有关。 从 AN920/D OnSemi 的“MC34063 的理论和应用“中、我们可以了解到:

    “当感测压降大于 330mV 时、电流限制电路提供了一个额外的电流路径来为计时电容器 CT 充电。 这使其快速达到振荡器阈值上限、从而缩短输出开关导通的时间、从而减少能量
    存储的能量。 这可以通过 CT 电压波形充电部分斜率的增加而观察到。“

    关于二极管的正向电压、请记住、这种情况下的电流仍然很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    由于您希望 MC34063A 有不同的产品、我建议您从订购的公司开始标准退货流程。

    此致、
    Brigitte