This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:输出放电

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569709/tps25981-output-discharge

器件型号:TPS25981
主题中讨论的其他器件:TPS25983

工具/软件:

您好、

我们需要找到 ABS>28V、 输出放电且 Iout~7A 的电子保险丝解决方案。

是否有可抗腐的蛋奶?(如果有产品正在开发,请发送到我们当地的 FAE KO, Zoe )

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的耐心

    是的、我们建议使用 TPS25983 产品。 它的绝对最大额定值为 30V、安全工作范围为 2.7V 至 26V。

    其电流范围为 2A 至 20A

    对于输出放电、您可以将输出引脚连接到具有内部下拉 FET 的 PG 引脚。  

    如果您对建议的产品不满意、可以要求 FAE 通过邮件与我联系。 如果您能提供有关设备要求的更多信息、我可以向他发送有关新设备的详细信息  

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    您的意思是“将输出引脚连接到具有内部下拉 FET 的 PG 引脚“、

    您是否知道参考器件型号或 参考电路可以与我们分享?

    这意味着我们可以使用 TPS25981x PG 引脚来实现放电功能、对吧?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sailendra:

    是否有针对上述问题的更新? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff  

    感谢您的耐心

    下面是参考电路  




    只是把 VOUT 代替 VLOGIC。 选择电阻器时、应使只有微安级电流流过 PG 引脚  

    有关内部 FET 电阻、请查看数据表

    此致  

    Sailendra