This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823EVM-005:输出电压配置

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62823EVM-005, TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573459/tps62823evm-005-output-voltage-configuration

器件型号:TPS62823EVM-005
主题: TPS62823 中讨论的其他器件

工具/软件:

在将 TPS62823EVM-005 作为合并模块集成到 PCB 上之前、我目前正在对其进行试验。
在修改配置之前、我执行了上电测试并确认电路板正确生成了 1.8V 输出电压。

按照 TPS62823 数据表中提供的公式、我计算并更改了电阻值以生成 3.3V 电压、特别是 I SET R1 = 450kΩ 同时保留 R2 = 100kΩ 原样。

不过、施加电源后、输出电压被限制在近似值 600mV 远低于预期。

作为参考、EVM 板上的跳线配置如下:

  • EN 跳线: 安装在 ON 位置(尽管 R4 提供了上拉电阻器,因此这可能并不明显)

  • VIN 跳线: 水平

  • PG 跳线: 未安装

您能否告知为了使用此设置获得 3.3V 输出、是否需要任何其他配置或修改?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    将 R1 更改为 450kΩ 是实现 3.3V Vout 的正确修改。无需进行其他修改。

    您能否仔细检查 R1 电阻器的值是否正确且已正确安装、以及 Vout 和 FB 之间是否没有短路。 另请检查 R2 是否仍正确就位且未损坏。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Andreas。