This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:移动电源设计概念

Guru**** 2573715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572609/tps25750-power-bank-design-concept

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751BQ25731

工具/软件:

您好、专家

客户希望节省空间。   在 OTG 模式下、TPS25750D 可通过充电器支持 5V 供电的器件吗? 这样、就无需外部 5V 降压转换器  

 TPS25750D 是否可以 动态写入充电器寄存器 、或者是否需要 使用 EC?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、  

    感谢您联系我们!

    TPS25750 仅支持通过 PP5V 供电的 5V/3A (max)。 但是、不建议将 TPS25750 用于新设计。 我们推荐使用我们的后继器件 TPS25751、该器件具有引脚对引脚兼容性。 该器件支持从 PPHV 提供 5V/3A(即 OTG 模式)、但 PP5V 上仍需要 5V 电源来为内部电路供电。  

    有关迁移到 TPS25751 的更多信息、请参阅以下常见问题解答。

    另请参阅 有关 PP5V 所需电源的以下主题。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Aya Khedr

    非常感谢。 我们将建议他们遵循此设计、在  TPS25750 应用中使用 5V 电压。 另一个问题是 TPS25750D 可以 动态写入充电器寄存器 、还是需要 使用 EC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、  

    TPS25750 和 TPS25751 集成了 I2C 支持 BQ25731、因此可 根据 PD 合约协商动态调整电压/电流。 我强烈建议将 TPS25750 替换为 TPS25751、因为它可以解决电池充电器支持方面的已知错误。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Aya Khedr

    非常感谢您的建议。 我们 建议 它们  将 TPS25751 +外部降压 5V 解决方案用于移动电源应用。

    谢谢