This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685EVM:IREF 2 倍预期值

Guru**** 2924840 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1685EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565145/tps1685evm-iref-2x-expected-value

器件型号:TPS1685EVM


工具/软件:

我有一个 TPS1685EVM。 我按照指南禁用第二个电子保险丝、因为我的应用程序不需要它。 然后、我根据电子表格工具更改了电阻器以设置 IMON 和 ILIM。 在测试中、没有按预期实现稳态过流跳闸。 我探查发现、当使用 40.2k Ω 时、Iref 不是 1V、而是得到 2V 的电压。 使用 31.6k 时、电压会达到 0.8V、而不是上升到 1.56V。 是否知道为什么我的 Iref 比预期的要大 2 倍?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    Rimon 和 RILIM 你放了什么?

    您是否卸下了第二个电子保险丝?

    VIREF 不应超过 1V。 您是否保持 40.2k Ω 电阻开路且未连接?

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RIMON 为 3000 欧姆、RILIM 为 1100 欧姆。 我没有移除第二个电子保险丝;根据用户指南、我移除了 R36、R41、R48、R49 和 R51。 我组装了 R37 和 R42、 40.2k 是通过在 J6 引脚 3 和 4 中安装跳线来连接的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查一下、然后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    根据设计、该引脚不应高于 1V。 在 EVM 上、我们没有外部信号来将其拉至更高的电压。

    是否有任何信号将此引脚拉至更大电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道不应看到高于 1V、但我可以看到。 我在此测试中使用的是 EVM、没有其他电路来上拉它。 对于另一个数据点、如果我并联启用两个 IREF 电阻器、并且 J6 跳线安装在 1 和 2 和 3 和 4 中、则 IREF 测试点的电压为 0.86V。 奇怪的行为。 我的猜测是、我必须弄清楚如何更换芯片。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    很抱歉耽误你的时间。 我在度假。

    是否对此问题进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了继续测试、我添加了一个与 40.2k IREF 电阻并联的 40.2k 电阻以获得 1V 的 VREF。 我试图移除我已禁用但无法移除的第二个芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。