This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:反向瞬态极性保护

Guru**** 2609915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573315/lm5050-1-reverse-transient-polarity-protection

器件型号:LM5050-1


工具/软件:

IC 可以处理的反向瞬态的绝对最大电压是多少? 什么是反向电压额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apoorve:

    如数据表中所述、该值为–0.3V

    如果使用了一些支持元件、控制器可以承受更高的电压、请查看数据表。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上述情况下、用于反向保护的 OUT 和 IN 引脚之间的最大电压差范围也是一个正确的因素?

    例如  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apoorva:

    OUT 和 IN 之间的最大电压差为 75V (out-in =75V)。在所有条件下都是如此。

    这是你所问的吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 但是、OUT-IN 的绝对最大值是否为 100V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apoorva:

    是的、正确。

    此致、

    Shiven Dhir