This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:LM74502 爬电距离

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4800-Q1, LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573190/lm74502-q1-lm74502-creepage-distance

器件型号:LM74502-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74502LM74800-Q1、TPS4800-Q1

工具/软件:

您好:

我想看看 LM74502、它具有负载关断时的反向输入保护功能。 从封装和建议外形来看、OV、源极和栅极之间的焊盘到焊盘距离似乎仅为 0.2mm。 随着 OV 引脚更接近 GND、对于更高的系统电压(例如 48V+)、该距离对于我需要至少 0.5mm 的应用来说太小。 是否有解决方案? 我已经了解了 LM74500、但它似乎不支持背对背 FET。

此致、

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Vincent:

    您可以使用保形涂层、也可以使用 LM74800-Q1

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM74800 的问题在于其反向电流阻断功能。 我的应用由电池供电、不应阻止再生电流流入电池。 是否有没有保形涂层的替代解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    然后您可以查看我们的一些器件、如 TPS4800-Q1。

    否则、我们没有解决方案。

    此致、

    Shiven Dhir