This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803-Q1:从 UCC2805 升级 — 占空比限制

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2803, UCC2813-5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571199/ucc2803-q1-upgrade-from-ucc2805---duty-cycle-limitation

器件型号:UCC2803-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC2803UCC2813-5

工具/软件:

您好、

我的客户希望从 UCC2805QDREP(50%占空比)转向 UCC2803MDREP(100%占空比)。

他们担心反激式设计中出现问题、当占空比超过 50%时、可能会由于不同的占空比而引入。

您是否有将器件限制在 50%的建议、或者这不是问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在反激式转换器中、这种交换通常很好。

    注意事项:

    在 CCM 中、当占空比高于 50%时、可以看到次谐波振荡 (SHO)。  为避免 SHO、可以使用斜率补偿电路。

    UCC2803 中的 UVLO 阈值不同。 确保 VDD 高于 UVLO(验证 Rstart 的值)

    随着占空比限制的增加、请确保热计算看起来正常。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的答复。

    如果您分享一个斜率补偿电路示例以供参考、我将不胜感激。

    此外、我目前正在评估 UCC28005QDREP 的替代产品。 您知道是否有任何类似的部件支持 50%的占空比并可作为合适的替代产品?

    提前感谢您的支持。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    我找到了 UCC2897A 的斜率补偿设计应用手册。 您可以将其用作 您设计的参考。

    我找到了一个最大占空比为 50%的替代器件: UCC2813-5。

    谢谢你。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhvaidh:

    感谢您的快速答复–我将查看一下。

    此致、

    Daniel