This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:电池端子和输出引脚上不良的输出电压

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568322/bq25616-undesirable-output-voltage-at-battery-terminal-and-output-pins

器件型号:BQ25616


工具/软件:

e2e.ti.com/.../TPSM_2B00_BQ_5F00_4G.pdf

我使用  BQ25616RTWR、为单节锂离子电池充电、获得高达 4.1V 的电压、现在我在 SYS 引脚上没有负载、只需通过输出引脚和电池端子上的万用表获取电压、  

stat 和 PG led 都在闪烁 iregulary ,也更改了适配器 ,并尝试了一切从更改 IC 到更改 ILIM 和 ICHR 电阻器, 但电压在电池端子和 SYS 和接地不是稳定的(3 到 3.3V v,我应该得到 4.1在 sys(输出)和 近 4 在电池端子,但我没有得到一致的电压在电池端子当 我连接电池时,然后 stat 和 PG LED 开始闪烁 iregularry 它显示故障情况,但我没有得到这种情况下发生,我没有得到指示正常发光,请有人帮助我?

BQ25616RTWR、单芯锂离子电池 1750mah 和 3.7V 至 4.1V、SYS 上无负载、由壁式适配器供电、无加热、两个 LED 闪烁、输出电压和电池端子电压波动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    原理图看起来正常、您能分享一下布局吗?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VTS_5F00_4G_5F00_BQ_5F00_TPSM_5F00_Final_5F00_gerberx2.zip

    这是布局、我们刚刚制作 PCB 来首先测试 IC、但它不工作、我们不会对电池充电 、因为它整晚都连接在一起、它不会充电、SYS 引脚上没有电池电压为 4.1V、但当电池连接的压降与电池电压相等时、电池也不会充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    纠正我的错误、但在电路板上没有无源器件。 更不用说、主要电源路径以最小宽度的布线分别进行了细分。 我不希望该布局正常工作。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过原理图中所示的试验电路板添加了无源元件、只是将 PCB 用于 BQ IC、以便我们可以首先检查 IC 性能、但其无法正常工作、  

    -在 ICHR 时 1k35 用于充电电流 0.5A

    -输出电流 3A 时、ILIM 为 160R

    面临的问题、  

    1) 电压为 63A 时、电池正在充电、但没有电池时、STAT LED 指示灯持续闪烁、是否出现故障

    2) 在电池完全充电时,当我连接负载 (EC200U 4G GSM 模块,负载最大 2.5A ), STAT 和 PG 引脚 LED 在一段时间后开始闪烁,随着时间的推移,快速闪烁的持续时间和最后 BQ 完全停止工作,意味着它不在负载上工作,只是充电电池

    3) 当 I 直接向 BQ 提供 12v 3A 时、STAT 和 PG 引脚 (LED) 都以非常快的速度闪烁、充电和输出电压也会波动、不工作

    请帮助说明我是否需要在原理图中添加其他内容?  e2e.ti.com/.../1373.TPSM_2B00_BQ_5F00_4G.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、此器件无法与细分为试验电路板的最小宽度布线一起使用。 请查看我们的 EVM 并构建一个类似的 EVM、同时考虑电源路径布线宽度和其他必要要求。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了数据表、但找不到输出路径的最小布线宽度、您能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请使用 EVM 作为指南、并遵循布局指南。 有多个去耦电容器实例也未在引脚处去耦。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    您能否 再次检查 PCB 布局、使用 EVM 原理图中的正确指南创建 PCB 布局

    此致

    Gurditta Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPSM_5F00_TLV_5F00_ECU200_5F00_BQ_5F00_Final_5F00_connections_5F00_gerberx2.zip

    您好、Micheal、

    您能否 再次检查 PCB 布局、使用 EVM 原理图中的正确指南创建 PCB 布局

    此致

    Gurditta Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gurditta:

    该布局仍然有几个方面不尽理想:

    VBUS 布线通过顶层和底层上宽度最小的布线进入。 这将影响 VBUS 上的电压。

    2. SW 节点布线较薄且布线宽度最小,可能不适用于更高电流的运行。

    3. SYS 曲线可以更宽。 此外、其去耦电容器距离实际充电器非常远。

    4. BAT 迹线太窄,可能不适合高电流操作。

    请查看以下有关如何改进这些注释的内容:

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Mike、

    我当时正在尝试获得电源迹线的最小值或最大值图、但我在 EVM 数据表中没有找到、您能帮我解决吗?

    此致

    Gurditta Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gurditta:

    请按照 EVM 作为指南、并确保主要电源路径具有与 EVM 类似的足够宽度来承载电流。 您可以进行温升/电阻计算以演示建议的压降。 布线的狭窄程度会影响设计、并且是应用选择。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我创建了新的 Gerber 文件、您会指导这些更改!请仔细查看并判断 BQ25616RTWR 是否需要进行任何其他更改才能正常工作??

    e2e.ti.com/.../EC200_5F00_LM1676S_5F00_IC_5F00_New.zip

    谢谢、此致

    Gurditta Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gurditta:

    我的布局审核如下:

    1、VBUS 的入口保持窄、VBUS 和 VAC 路径未在 IC 旁边短接在一起。

    2. BTST 电容器可能大于它需要的值。

    3、SW 节点很窄、如果 BTST 电容器较小、当它可以位于顶层时分配给另一层。

    4. SYS 电容器离 IC 太远。

    请重点关注电源引脚的实心入口、并使去耦电容器靠近引脚。

    请查看此处的 EVM 布局:

    e2e.ti.com/.../4314.BMS026A_5F00_PCB.PcbDoc

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike:  

    我们就在这里。

    此致

    Gurditta Singh