This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 转 GPIO2:如果我仅使用带状连接器的几个引脚、器件是否仍然可以工作

Guru**** 2608855 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573360/usb-to-gpio2-does-the-device-still-work-if-i-use-only-few-pins-of-ribbon-connector

器件型号:USB-TO-GPIO2


工具/软件:

您好、

我想使用 GUI 工具 Fusion Digital Power Designer 将 USB-TO-GPIO2 连接到 FPGA 并发送命令。 该  USB 转 GPIO2 器件使用 10 引脚带状连接器。 我只是想知道,如果我只将引脚 nos 8、9 和 10 连接到 FPGA,器件是否仍然工作(发送/接收命令)? 如果该器件不工作、还应使用哪些其他引脚?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以只将器件与 SCL (Clk) SDA(数据)和 ALERT 一起使用

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Britton Jones ,

    感谢您的回答。

    收到设备后才会检查。

    此致