This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:输出功率限制

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572815/ucc25661-output-power-limiting

器件型号:UCC25661


工具/软件:

我正在为 LLC 电路使用 UCC256612 芯片、该电路设计为在 34V 输出下以满载输出 1260W。 该电路工作正常、直到我达到~1050W、然后开始进入某个故障状态、该芯片将反复断续 并重新启动。 我已经使用 Excel 设计工具设计了电路、据此、我应该能够从电路中获得全功率。 我已经搞定 了更改 TSET 电阻器 来更改 TSET 编程选项、但这并没有什么影响。

1) 只是为了确认, 我是否能够得到 1260 W 使用这个芯片?

2) 芯片或外部部件上的其他哪些针脚 会影响芯片开始限制电路之前我能够从电路中获得的最大功率?

谢谢、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    该限制不在 UCC2566612 控制器上、而在转换器拓扑上、半桥 LLC 可以在所选的输出功率下工作。

    2.功率限值可以通过 TSET 引脚进行调整,还可以检查您使用的 FET 和栅极驱动器电路。

    要查看发生了哪种故障、您能否附上相应的波形(重新启动所需的时间,断续行为以及 LO)。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yamini 的答复。 以下是 我看到的波形的一些屏幕截图。 通道 1(深蓝色)为 LO、通道 2(浅蓝色)为我的输出电压。

    一旦我达到约 1050W LO 的功率限制、它就会停止开关约 5ms、使 Vout 在重新启动之前降至 0V。

    该循环大约每 200ms 重复一次。 在每个周期中、您可以看到还有一段时间、LO 会停止开关、但 Vout 不会下降、我也很困惑为什么会发生这种情况。

    通道 3(紫色)显示来自电源的输入电流。 达到输出功率限值(如左侧光标 A 处所示)后、输出电压会保持 34V、但输入电流开始上升、直到达到电源的电流限值(本屏幕截图中的 5A)、然后开始我之前所示的输出开启和关闭周期。 无论我将电流限值设置为多少、都会发生这种情况、但一旦达到电流限值、关断间隔的持续时间就会发生变化。

    这表明、在输入电流斜升期间(如上一图中所示) 、LO 会周期性地停止开关、即使在输出电压开始下降之前也是如此。

    希望这些图片可以帮助您弄清楚发生了什么以及如何解决它。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    谢谢您提供波形。

    您能探查您的 iSNS 并检查它是否我们跨越 3.5V 与否.

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在我达到功率限值之前的 ISNS、此时我的 LLC 工作正常。

    这是我达到功率限值后的 ISNS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    根据波形可以看到、如果我正确的 ISNS 未超过 3.5V。 我们需要检查 VFB 副本在较高功率 (>1050W) 下是否约为 4.75V。

    您能发送您的原理图和 Excel 工作表吗?

    此致、

    亚米尼。