This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:关断模式下 4S BMS 的 bq40z50 高关断电流

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571436/bq40z50-high-shutdown-current-on-bq40z50-for-4s-bms-in-shutdown-mode

部件号:BQ40Z50


工具/软件:

您好、Texas Instruments 支持团队、

我在其中一个 4S BMS 电路板上使用 bq40z50 芯片。

在关断模式下、电源 电流为 730µA、这与文档中的值根本不匹配。

当我拆焊连接到 60µA 引脚的 100 Ω 电阻器时、功耗会下降到 VCC。

但是、在这种情况下、芯片会停止通过 SMBus 响应。 这是奇怪的,因为我明白这一点

VCC 是一个辅助电源、芯片应该能够在没有它的情况下运行、但在实践中、情况并非如此。

我已尝试刷写不同的固件版本、但没有任何更改。

您能否说明导致如此高的电流消耗的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。 同时、请随时附加此工程中任何关联的.log/.gg/test 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但我已经解决了这个问题: 
    我没有使用 PCHG 引脚、出于某种原因、通过 A 上拉至 GND 
    10k Ω 电阻器。 我还使用软件将 CHG-FET 用作 PCHG-FET。
    因此、bq40z50 在关断模式下消耗的 670µA 更多。
    我移除了电阻器、一切都正常。

    但我仍然有关于关断模式的问题:
    是否可以在向 PACK+施加范围 (10-17) V 电压的情况下进入完全关断模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suslik:

    否、由于电池组引脚上的电压将始终大于 Vstartup、因此如果进入 SHUTDOWN 模式、它将立即退出。

    此致、

    Anthony