This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:借助 bq40z50-R2 为 ATTU Lipo 或 4S1P 650mA 选择化学成分和设置

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572442/bq40z50-r2-help-selecting-chemistry-and-settings-for-attu-650mah-4s1p-lipo-with-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

工具/软件:

我正在配置 bq40z50-R2 的电量监测计 ATTU 650mA 4S1P 75C 14.8V 锂聚合物电池 。 我可以访问 bqStudio TI Chemistry 数据库 ,但我不确定哪种化学 ID 最适合此特定电池组。

以下是电池规格:

  • 容量: 650mA
  • 配置: 4S1P
  • 标称电压: 14.8V
  • 放电率: 75c.
  • 化学成分: LiPo(可能为 LiCoO₂ 或类似)

请告知:

  1. 那个 ChemID 最适合这种电池吗?
  2. 任何推荐 初始设置 (例如,设计容量,电压阈值,保护设置)、以确保安全准确地运行?
  3. 是否为 学习循环 此配置是否需要?

提前感谢您的指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    请使用下面的 GPCCHEM 工具查找与此电芯匹配的 chemID:

    GPCCHEM 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    本文档还提供了基本配置方面。 连同此处的值、我将确保您的保护设置正确:

    实现成功的学习周期

    由于这将是匹配的 chemID、因此需要完成学习周期。

    此致、

    Anthony