This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:内部 7.5V 电压源、电流源较低。

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573549/lm5146-internal-7-5v-voltage-source-current-sourcing-is-low

器件型号:LM5146


工具/软件:

Sis、

与 LM5146 和内部 7.5V (VCC) 源相关。 根据数据表、输出的电流应至少提供 40mA。

该输出的电压会下降至 5.8V、仅消耗 7mA 的电流。

输入为 28V、Vcc 引脚以 3uF 的电容被旁路。 然而、负载增加时电压会下降、不知道为什么会发生这种情况?。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    除了正常的降压控制器运行之外、7mA 是否是外部负载? VCC 总负载是多少? 通过测量 VIN 引脚串联电阻上的压降来检查流入 VIN 引脚的电流。 与降压 FET 相关的栅极驱动电流为 IVCC = Qg = FSW(对于每个 FET)。 然后将~μ A 2mA 静态电流加到总计中。

    如需进一步调查、请发送原理图和完整的快速入门计算器文件。

    此致、

    Tim