This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205HBEVM:有关提高 LMG1205HBEVM 输出功率(电流)的注意事项(热性能等)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205HBEVM, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570796/lmg1205hbevm-considerations-thermal-and-so-on-regarding-increasing-the-output-power-current-of-lmg1205hbevm

器件型号:LMG1205HBEVM
主题中讨论的其他器件: LMG1205

工具/软件:

大家好、希望一切顺利。

我对 LMG1205HBEVM 有疑问。 我想将其用作半桥转换器。 我的应用规格是 VDC_LINK=10V、Fsw = 800kHz 和 IRMS = 46Arms。

使用的 FET 是 EPC2001C。 但在用户指南中规定的最大电流为 10A。

我想知道这是否有散热器或风冷式风扇? 是否有办法将散热器或风扇和 pus 转换器的输出电流增加到 65Arms?

如果没有、我是否应该使用此参考设计并针对我的应用进行定制? 关于我的规格 (VDC_LINK=10V、Fsw = 800kHz 和 IRMS = 46Arms)、您认为重要的考虑因素是什么?  

感谢您的帮助。

Mohammad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:  

    不建议将转换器输出电流推至 65Arms、因为 LMG1205HEVM 的额定电流即使有额外的散热器/风扇、尤其是在低总线电压下。 在低总线电压和高 RMS 电流下、功率级和元件必须专门设计用于处理产生的高连续功率、而 LMG1205HEVM 则不然。  

    您能提供有关您的应用的更多信息、以便我能够更好地建议如何改进您的设计吗? 关于您的所需规格、我想说最重要的考虑因素是持续负载电流、并确保功率级、驱动器/元件和 PCB 可以安全地处理它而不超过器件额定值/热限制。  

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    这里是否有任何更新?

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Annabelle、

    感谢您的支持。

    我将其中两个评估模块用作全桥谐振转换器。 我拆焊 L1 和输出电容器、并连接这两块电路板的输出。

    由于输出连接到 LC 电路并且直流链路非常低 (10Vdc)、因此 SW 损耗不是很大。 因此、在该电流额定值下、导通损耗很大。 我在 FET 上连接了一个散热器并在 IRMS= 22Arms 中进行了测试、它工作正常。 但是、当我超过 22Arms 时、电流会变得不稳定并且会振荡。

    此致、

    Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    是的、我认为要达到 65Arms、就必须并联 6 个 LMG1205EVM。 我建议使用 EVM 设计作为参考、并根据您自己的应用定制此设计。 这些 EVM 无法处理 10A 以上的电流、仅用于评估硬开关转换器中 LMG1205 的性能。  

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anabelle:

    感谢您的全力支持。

    此致、

    Mohammad