This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2953:高温故障机制

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573514/lp2953-high-temperature-failing-mechanisms

器件型号:LP2953


工具/软件:

如果 LP2953A 在高温下发生故障、则会观察到哪种故障机制? 即、是否会导致输入/输出到电源/GND 电源轨短路? 还是会缩短上电序列中的时序? 甚至可能会影响输出电压容差? 如果 LP2953A 具有已知的故障机制、请 提供进一步见解。

谢谢、

Ben Overholt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的提问!

    我们没有有关典型 LP2953 过热故障机制的硬数据或文档。

    热关断特性非常适合在器件过热之前消除电流、因此大多数问题应该是普通故障的加速率造成的。  此器件没有失效模式分布表、但其他器件中最常见的失效模式通常是无输出、输出跟踪输入和未在规格中进行调节的器件。  如果功率耗散驱动了过热条件、则导通元件极易损坏(OUT 无输入、OUT 跟踪输入等)。

    如果 功率耗散/负载对于环境温度而言过高、器件会循环进入和退出热关断、并且重复的高浪涌电流会加速这些故障。

    此致、

    Gregory Thompson