This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:寻找模拟电源 ADS1220

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, LP2951, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572927/tps7a47-looking-for-analog-power-supply-ads1220

器件型号:TPS7A47
Thread 中讨论的其他器件:ADS1220LP2951

工具/软件:

您好:

我为 ADS1220 ADC 的 AVDD 寻找一个 Vout 为 3.3V 的电源。 目前、Vin = 24V、从中可使用开关转换器为整个 PCB 得出 3.3V 的电压。
数字接地和模拟接地未分开。 对于微控制器的 AVDD(这并不重要)、我使用铁氧体磁珠、数字器件使用相同的 3.3V 电压。

另请参阅:
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572313/ads1220-search-for-analogue-power-supply-ads1220/6056097

谢谢您、
Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:  

    如果通过 24V 输入为 ADS1220 生成 3.3V AVDD、TPS7A47 是一个不错的选择。 也可以选择 LP2951、但我建议在引脚 1 和 7 之间放置一个 10nF 旁路电容器以降低输出噪声。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的答复。

    我还可以使用开关电源将 24V 降至 5V 至 4.5V、然后使用 LDO 为 ADC 的 AVDD 生成 3.3V。
    但是,如果它不是严格必要的,我会高兴地保存在组件;)
    24V 可能会有 噪声、因为它们是外部的、我无法控制(电源,电缆长度和质量等)。 它们还用于 PCB 上供驱动器控制电磁阀和风扇 (PWM)。
    您推荐什么?

    谢谢你。 祝您愉快、
    Matteo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    鉴于此应用所需的电流较低、我认为通过 24V 输入进行调节不存在问题。 如果有 5V 中间电源、LDO 中的功率耗散将会更低、而添加额外的中间级将改善 PSRR。  

    TPS7A47 的 PSRR 通常为 50dB 或更高、因此 24V 电源上的 100mV 瞬态会衰减至 300µV μ V 或更低。 LP2951 的 PSRR 更差、最小值约为 30dB、会导致~3mV 输出瞬态。  

    如果该输出纹波量对于您的应用而言太高、则在 3.3V LDO 之前级联降压转换器或 LDO 将显著提高 PSRR。  

    此致、

    Alex Davis