This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60410-Q1:电感器的 DCR 值

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR60410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573431/lmr60410-q1-dcr-value-of-inductor

器件型号:LMR60410-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

使用 LMR60410-Q1 时、我们是否有电感器的最大 DCR 值?

我们使用了 webench、首先建议 L1 使用 36m Ω DCR。 但如果我们选择更小的封装尺寸电感器、则电感器将约为 100m Ω 至 200m Ω。 在我看来、为确保足够的电压纹波、电压模式直流/直流具有下限 DCR。 但 LM60410 是电流模式控制、我不确定如何考虑它。

谢谢你。
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuto 您好:  

    无需考虑 LM60410 控制方案的 DCR。  在这种情况下、 电感器的 DCR 主要是影响效率和热性能的寄生元件、而不是控制方案的基本操作。  

    此致、  

    Oscar Ambriz