This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:使用 webench Power Designer 创建的配置问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572307/tps55289-problems-with-configuration-created-using-webench-power-designer

器件型号:TPS55289


工具/软件:

大家好:
我对 webench Power Designer 为我生成的设计有疑问。 我想使用 TPS55289RYQR 来获得 5V 至 20V 的输入电压以及 5V 的输出电压和 4A 的最大输出电流。我施加了 20V 的输入电压、在输出端获得几乎相同的量。 但我不明白为什么。 你有什么想法吗?

我随附了设计报告。

谢谢、此致、
Dennis

 e2e.ti.com/.../7416.WBDesign4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    我希望您的设计看起来与 webench 设计有所不同。 请使用快速入门计算器 ( TPS55289-Q1 计算工具计算工具|德州仪器 TI.com) 查看您的设计原理图

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:
    感谢您的及时回复!
    我在快速入门计算器中注意到、FB 引脚仍需要连接到分压器、或者可以通过 I²C Ω 对整个过程进行编程、以便使用内部反馈(详见 IC 文档)。 通过 I²C μ F 进行编程后、一切均可根据需要正常工作。