This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2650:反向电流、电流检测会发生什么情况

Guru**** 2606265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573507/lmg2650-reverse-current-what-happens-to-current-sense

器件型号:LMG2650


工具/软件:

您好:

如果电流 在 GaN FET 上反向流动、电流检测输出将如何响应? 它会被损坏吗?

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的联系。 它不会被损坏;它只是没有检测到它。 专为单向电流检测而设计。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pratik! 输出 CS 引脚是否会钳位到 0、或者我们是否需要在 CS 引脚上考虑其他行为?

    当电流反向流动时、我们是否可以使用任何故障或指示灯?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    输出 CS 引脚是否会钳位到 0、或者我们是否需要考虑 CS 引脚上的其他行为?

    CS 引脚有内部钳位、它只会达到该电压

    电流反向流动时、是否可以使用任何故障或指示符?

    否、为了在反向导通中检测电流、他们需要使用外部 CS 机制。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    好的、这不是我所期望的。 只是为了确认、在反向导通中、它会钳位高电平而不是钳位低电平?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    为混乱而道歉。 2.55V 是最大限值、不能超过该值。 对于反向导通、电压将接近 0 或一些漏电流乘以 Rcs、该值应非常小或接近 0V。

    此致、

    Pratik A.