This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:如果 BQ76972 处于 SEALED 模式、是否可以通过 I2C 命令启用保险丝?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573091/bq76972-if-the-bq76972-is-in-sealed-mode-can-it-be-commanded-over-i2c-to-enable-fuse

器件型号:BQ76972


工具/软件:

我将使 BQ76972 通过 I2C 与 MCU 通信。 BQ76972 将处于 SECURITY 模式 SEALED。 我将有一个保险丝电路、当 FUSE 引脚被驱动为高电平时将触发。  

在 BQ76972 密封时、是否可以通过 I2C 通过 MCU 命令 BQ76972 启用 FUSE 驱动引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 BQ76972 技术参考手册中

     在密封安全模式下、FUSE_TOGGLE 命令看起来不可用。

    但是、它们可能是 TRM 第 6.8 节“保险丝驱动器:
    “当 BQ76972 器件未将 FUSE 引脚置为有效时、该引脚会保持高阻抗状态、可以检测次级保护器在该引脚上施加的电压。 如果启用了二级保护器 PF(使用 Settings:Permanent Failure:Enabled PF B[2LVL]和 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[PF_EN]配置位)、那么如果该器件在 FUSE 引脚上检测到高电平信号、则会生成 PF。“