This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:触发纹波?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572824/tps22919-ripple-in-on-trigger

器件型号:TPS22919


工具/软件:

触发 ON 引脚的最小电压是多少? 1V? 器件将如何响应“ON"引“引脚上的纹波?  只要纹波绝不会降至 1V 的“ON 引脚高电压范围 — 最小值“以下、并且绝不会超过 5.5V 的“ON 引脚高电压范围 — 最大值“、这是否正常? 还是需要在 ON 引脚上设置一个平滑电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VON 具有纹波、建议使用靠近 ON 引脚的平滑电容。

    VIH 和 VIL 是最大和最小电压范围。

    谢谢

    Amrit