This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:TPS65931211RWERQ1:默认设置和配置

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573623/tps6593-q1-tps65931211rwerq1-default-setting-and-configurations

器件型号:TPS6593-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具/软件:

您好、

我们 在设计中使用 TPS65931211RWERQ1 器件、

我们想知道以独立方式运行 PMIC IC 所需的默认配置(引脚逻辑)是什么。

我们有一个全新的电路板、上面安装了此 PMIC IC、但未对板上的 SOC 进行编程。

正在等待反馈!

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvucm3

    如果存在 VCCA、VIO_IN 和所有外部元件、则只需将 FB_B3 连接到 3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下图片:  

    在我们的设计中、FB_B3 连接到 3.3V。

    正在等待您的反馈。

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tirthal、

    反馈引脚连接到 3V3 输入 PMIC 电源、而这将使器件上电、因为将遵守 3V3 的预期、它将无法实现此目的。 由于该引脚要连接到由 GPIO4 启用的负载开关的输出。

    因此、将 FB_B3 从 VCC_3V3_SYS 更改为 VCC_3V3_SoC、以便负载开关的输出为 AM62 处理器提供 IO 电源。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    我想了解的事项是、如果您参考 SK-AM62A-LP 评估板原理图并参考 FB3 引脚

    给出了 U90 USB-EVK IC(引脚 9:LDO_3V3) 的输出。附加 PD 参考图像。

    我想说的是根据 EVK、USB-PMIC IC 在 FB3 引脚上提供的反馈仍然是从输入侧而不是来自 PD 输出的电源路径。

    您可以清除此查询吗?!

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trithal、

    虽然我看到这些原理图来自 AM62A EVM、但我的观点仍然存在、我确实理解这里的混淆、因为我要求做一些不利于 FB_B3 上 EVM 连接的操作。

    如果您查看 Michael 链接的 PMIC 用户指南、您可以看到下图:

    此图显示了我介绍的保护 IO 电源输出的方法、EVM 的设计方式适用于 EVM、但在实践中、应如此使用。

    BR、

    Nicholas McNamara