This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:原理图恢复请求

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574686/tps54308-schematic-revive-request

器件型号:TPS54308


工具/软件:

大家好! 我正在尝试使用上述降压稳压器设计 8.5V~5.5V 电池至 5.2V 2A 转换器。 我问的原因是 webench 仿真和数据表推荐的原理图使用了 不同的电感值和反馈电阻器配置。 根据 webench 使用 6.2uH 电感器和 13.3K Ω、但在数据表中 FB 电阻器值计算。 但根据数据表计算结果、输出为 6V。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarsai、

    原理图看起来不错、但很少需要进行更改、

    Rbottom 需要为 13K Ω 才能获得 5.2V 的输出电压。

    AS、Vout = Vref (1+RtoP/Rbottom)

           = 0.596 (1+100/13)~ 5.2V

    使用 18k Ω 时、您将得到大约 3.9V 的输出电压。

    此致、

    Usha。