This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:选择器件型号

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574674/tps3700-selection-of-part-number

器件型号:TPS3700
主题中讨论的其他器件: TPS37

工具/软件:

我想要 TPS3700 IC DSKR 封装  

建议使用同一器件型号  
OV = 16V
 UV = 8.5V
迟滞= 3%

 在 Digi 密钥或 TI 链接上提供、以获取确切的器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS3700 仅采用 DSE 封装 (6 引脚 WSON) 封装、仅提供可调节阈值 (OV = 400mV、UV = 394.5mV)。 确切的器件型号是 TPS3700DSER

    TPS37 采用 DSK 封装 (10 引脚 WSON)、但目前没有具有固定 16V OV 阈值和 8.5V UV 阈值的型号。 我们提供 可调节型号 TPS37A010122DSKR、可使用外部电阻器将其设置为任何阈值。 该器件具有 2%的迟滞。

    -亨利