This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:最大连续输出电流是多少

Guru**** 2608855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574673/tps54531-what-is-the-maximum-continuous-output-current

器件型号:TPS54531


工具/软件:

尊敬的先生

我当前正在使用 TPS54531 降压转换器的方法。
输入电压是多少 24V 所需的输出为 12V

请确认:

  1. 什么是 最大持续输出电流 我可以在这些条件下安全地抽取?

  2. 您还能分享一个 建议的参考原理图 对于 24V 输入到 12V/5A 输出应用?

这些信息将帮助我们完成功率级设计。

感谢您的支持。

此致

P. Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    对于给定的规格、IC 结温可能会高于建议值、请遵循随附的建议来降低温度。

    因此、在这些条件下、您可汲取的最大输出电流可达到 4.5A。

    我随附了给定规格的原理图(即 Vin = 24V、Vout = 12V、Iout = 5A)。

    但我们建议您在 Vin = 24V 和 Vout = 12V 时消耗最大 4.5A 的电流、也请找到原理图设计:

    此致、

    Usha。