This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电流增益校准

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574315/bq78350-r1-current-gain-calibration

器件型号:BQ78350-R1


工具/软件:

尊敬的 TI:

多年来、我在许多 TI 文档中都看到使用–2000mA 进行电流增益校准。
我想知道使用不同的价值观是否有任何好处。  对于电流更高的应用、使用–5A 放电电流是否合适?
只是想知道使用更高的放电电流是否会产生更好的增益精度。

此外、使用正电流进行校准是否有任何好处?

谢谢、
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更高的电流会使校准因数在限值范围内更好。 这主要是因为整数分辨率 (1mA)。 确保库仑计的电压保持在数据表中+/-SRP-SRP 电压的 90%以内。