This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:固件和配置工具

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558991/tps65994ae-firmware-and-provisioning-tool

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件: TPS65988DK、TPS65994BF、 TPS65994BGTPS65994BI、TPS65994BH

工具/软件:

您好:

我的团队最近开发了一款采用 TPS65994AE USB type-c 和电力输送控制器的产品。  我正在尝试获取此器件的固件和配置工具。  我已通过另一个支持主题链接申请了设计包、但我的申请尚未得到跟进。  如有任何帮助、将不胜感激。

谢谢、

-本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在任何新设计中都不建议使用 TPS65994AE。

    您是否希望通过此方面的合规性测试? 这里的终端应用是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我们当前版本的原型将  TPS65994AE 与 ASMedia ASM4242 USB4 主机控制器结合使用。  之所以选择此选项、是因为它基于 ASMedia 参考设计、最初审查了 USB4 控制器。  虽然我们计划在电路板的下一个版本上升级电力输送控制器、但当前版本是 TPS65994AE、在运行下一个版本之前、我们希望在工作台上运行整个系统。

    谢谢、

    -本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们一直在 ASM4242 上与 ASMedia 合作、据我所知、它使用 TPS65988DK。 您能否联系 ASMedia 以仔细检查设备建议?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    是的、我将再次联系 ASMedia、详细了解他们为我们的下一个修订版提供的新电力输送控制器建议。  但是、当我们第一次启动工程时、他们的兼容 USB PD 控制器列表推荐了  TPS65994AE、这里的参考设计原理图中使用了这个器件、我们也跟着使用了这个器件。  现在我们已经制造了原型板、我想在 BSP 中站起来使用 ASM4242。  不过、我需要 TPS65994AE 的固件以及有关刷写/配置过程的任何支持文档。

    谢谢、

    -本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有当地的 TI FAE 联系人?为了向您提供需要 NDA 的材料、您需要当地 TI 联系人的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    否、我没有当地的 TI FAE 联系人、这就是我来到此支持论坛的原因。  你能让我与别人联系吗?  如果是、这将是非常感谢的。  NDA 不是问题、 我可以在我这边快速执行  我想这可以通过您与我联系的 FAE 来完成吗?

    谢谢

    -本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我来看看我们的内部目录、了解处理您所在区域的 FAE。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  谢谢、Tommy!  我期待您的答复。

    谢谢、

    -本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给您所在位置的 FAE 是 NIC Gough (n-gough@ti.com)。 请联系他了解 NDA 流程、我们可以为您提供所需的材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    2 天前、我通过电子邮件联系了 NIC、但没有收到回复。  是否有其他人可能会更迅速地响应、我可以联系他们以推动此流程的发展?

    谢谢、

    -本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 FAE Ed Thomas (e-thomas1@ti.com) 和 Daniel Ringger (dringger@ti.com) 的联系人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tommy!  我刚接触到他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何技术问题、请随时再次与我们联系。

    我们正在使用 ASMedia 更新设备 AVL、因此您将来可能会收到更新的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已 从“安全资源“部分下载了应用程序自定义工具、但是 在尝试创建新工程时、TPS65994AE 未列为可选器件。

    应用程序列表中包含的以下任何设备在功能上是否足够接近可以使用?:

    TPS65994BF、 TPS65994BG、 TPS65994BH、 TPS65994BI

    谢谢、

    -本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受朋友的申请、以便我能够通过 私人消息向您发送 GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朋友请求刚刚被接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 以私人消息发送